This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:Tida-010030 CAN 协议

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1080665/msp430fr2155-tida-010030-can-protocol

部件号:MSP430FR2155
“线程”中讨论的其它部件:Tida-010030

https://www.ti.com/tool/TIDA-010030 

https://www.ti.com/lit/zip/tidry27

 根据上述蓄电池管理系统的参考设计。 我从控制器的数据表中发现,控制器中没有 CAN 控制器,但示意图显示了控制器和 ISO 收发器之间的 CAN 连接。 连接到收发器的 TXD 和 RXD 的引脚没有任何 CAN 功能。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于 MSP430FR2155未集成 CAN 控制器,因此,Tida-010030不支持 CAN 通信。 我之所以放置 CAN 收发器,是为了通过 CAN 收发器演示 TI CAN 收发器的性能和系统功耗。 如果有必要,用户只需要直接更换 MCU。  

    如果没有其他问题,请单击“这解决了我的问题”。

    谢谢。

     

    此致,

    陈瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,原理图中所示的 CAN 连接基本上只用于演示 CAN 功能?  

    在不更改其他功能的情况下,该原理图的 CAN 通信可能适合哪些 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是 CAN 连接的正确用户。  

    如果您正在寻找具有 CAN 的 MCU,我认为 TI C2000系列可能是合适的。