This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:更改 UART 投票时间

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1080410/msp430fr2111-change-uart-vote-timing

部件号:MSP430FR2111

各位专家:

我想知道 UART 的投票时间是否可以更改。

我的客户将 MSP430 UART 与从属设备一起使用。
当他们从主控接收数据时,他们会得到如下波形:

由于主端出现问题,数据的高时长会缩短。
因此,UART RX 错误经常发生。

由于主侧的波形无法更改,他们希望更改为红色箭头的投票时间,如下所示。
这有可能吗?

这是一个主问题,所以如果不修复主问题,就不能对其进行改进?

此致,
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简短的答案是否定的,时间在硬件上是固定的。

    你也许可以通过使用波特率发生器设置来绕边缘进行调音。 引入错误,将采样时间推向所需的位置。 但这将是棘手的,而且可能不是很强大。

    我对您的数据图解上的标签感到震惊。 这是一个 I2C 信号还是那些方便的标签?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维-桑,

    感谢您的回答。
    我知道,在波特率发生器设置中采取措施很困难。
    此波形是客户波形的一个 Excel 图形。

    此致,
    Sasaki