大家好,团队
是否还有其他 TI 微控制器系列具有与 CC26XX 类似的电容感应功能,包括48MHz+时钟的数字时间转换器? 此时任何 MCU。 我们只是调整用于 CC26xx 系列电容式触摸的外围设备,我们不会实际应用电容式触摸。 我们已经了解了 MSP 系列,这非常令人困惑,因为 Captivate 看起来像一个实心块,这些微控制器的数据表中没有提到当前源,比较器,数字转换器的时间,这让我相信,使用 Captivate 无法直接访问这些外围设备。
您能否确认或推荐一种方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
是否还有其他 TI 微控制器系列具有与 CC26XX 类似的电容感应功能,包括48MHz+时钟的数字时间转换器? 此时任何 MCU。 我们只是调整用于 CC26xx 系列电容式触摸的外围设备,我们不会实际应用电容式触摸。 我们已经了解了 MSP 系列,这非常令人困惑,因为 Captivate 看起来像一个实心块,这些微控制器的数据表中没有提到当前源,比较器,数字转换器的时间,这让我相信,使用 Captivate 无法直接访问这些外围设备。
您能否确认或推荐一种方法?
您好,RJ,
Captivate 是一种专用的带电外围设备,使用充电转移方法采集样品。 Captivate 具有信号调节功能和一台状态机,用于处理电容测量并向 CPU 报告状态。 它类似于带有信号处理块的 ADC,但 ADC 是 CDC (电容式数字转换器)。 对于非 HMI 应用,可以只使用 CDC 部分来采集原始电容测量值。
Captivate 技术指南 详细介绍了迷人的外设及其使用方法。 我们在 Captivate Touch Library 中提供了一个 API,供用户访问寄存器,并包含在 Captivate 设计中心安装中。 我们不公开寄存器的原因是外设非常复杂,很难理解如何正确配置寄存器。 这将给 TI 带来一场支持噩梦,因此,通过将低级寄存器抽象化为 API 的 HAL (硬件抽象层),用户只需调用函数就可以正确设置外围设备。
许多 MSP430s 都有比较器模块,可与计时器模块一起使用,以使用 RO (反射振荡器方法)进行电容测量
或 RC 方法。
这是否有帮助? 如果没有,请告诉我您正在尝试做的更多事情。