This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:CMSIS 能否在 MSP430系列上实施?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1082445/msp430fr2355-can-cmsis-be-implemented-on-msp430-family

部件号:MSP430FR2355

大家好,我是初学者。 是否有任何方法可以在所有 MSP430系列控制器上写入便携式代码? CMSIS 是否支持 MSP430系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMSIS 面向 Cortex (ARM)处理器。 (以其名字命名。)

    如果您将通用外围设备(UART)的操作降低到所有处理器所拥有的功能,则可以编写可移植到所有 MSP430处理器上的代码。 并忽略所有系统(DMA,电容感应等) 最终结果类似于 Arduino,如果软件支持您想要做的事情,那么效果会很好,但如果不支持,效果会很好。

    如果处理硬件寄存器过于困难,TI 始终提供 DriverLib。 我从未使用过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 。