This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何设置计时器以计算程序运行了多长时间?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1082237/msp430fr5994-how-to-set-a-timer-to-calculate-how-long-the-program-has-ran

部件号:MSP430FR5994

大家好,团队

您是否有任何想法可以通过设置计时器来计算运行时间?

我正在使用 msp430fr5994芯片。

谨致问候,

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高升,

    一种简单的方法是设置计时器以生成中断。  在中断处理程序中,每次在处理程序中都可以使用计数器并递增。  如果您尝试以秒,分钟,小时等为单位测量时间,请使用外部32KHz 晶体将计时器设置为工作,并将计时器比较值设置为32768。  这将提供1秒的超时。

    请参阅此TI 资源管理器示例