This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:eCOMP 温度行为和漏电流

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1083083/msp430fr2355-ecomp-temp-behavior-and-leakage-current

部件号:MSP430FR2355

团队,

我的客户希望获得有关内部比较器温度相关性的更多信息。 数据表仅指定最小/最大值。

  • 温度偏移的稳定性如何?
  • 在整个温度范围内,比较器针脚的输入泄漏最严重的情况是什么? 我们需要使用大约100K 的高阻抗,因此我们需要知道这将对错误产生的影响,因为偏移量在30mV 时很高。

 

谢谢,
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    我与印度的设计师取得了联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    我会向您发送电子邮件,其中包含这些信息。