This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5326:NC 引脚 MSP430F5326

Guru**** 2925240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5526, MSP430F5326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1082793/msp430f5326-nc-pins-msp430f5326

部件号:MSP430F5326
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F5526

你好

如果可能的话,我希望使用 MSP430F5326作为 MSP430F5526的替代部件,而不更改布局。

我们既不使用5526的 USB 接口,也不使用5326的 LDO。 5526的当前布局将针脚 B7 (PUR)连接到接地,因为未使用 USB 接口。

5326将针脚 B7列为“NC”。 在 B7接地的情况下,是否仍然可以使用5326?

请提前感谢

罗伯特·霍夫曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    起初看来这是可以的,但让我与一名设计工程师确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    我正在与我们在印度的设计师团队合作,为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    已确认。  F5326 B7“NC”连接到搭铁是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢´s!