This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:低功耗模式下的 RTC 功能

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1082808/msp430f6726-rtc-function-during-low-power-mode

部件号:MSP430F6726

你好,团队

我们的客户正在使用 MSP430F6726开发他们的系统,他们正在使用低功耗模式功能验证 RTC 功能。客户希望将操作模式更改为 LPM3.5以操作 RTC,但客户不确定 LPM3.5配置和 LPM4.5配置之间的区别。 客户似乎是指《用户指南》的表1-2。 操作模式"。 请问您的专家是否可以就这项调查提供建议/意见?

然后,客户询问 LPM3.5模式下的 OSCOFF 是否不是“1”而是“0”。

如果您能分享专家的意见,我们将不胜感激。

此致,

宫崎