This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:闪存损坏-潜在原因?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1083260/msp430f2619s-ht-corrupted-flash---potential-causes

部件号:MSP430F2619S-HT

您好—

 我们 有数十个利用上述微控制器的现场装置,记录了1000小时,没有任何问题。  最近,一台设备被退回,因为没有响应。  在调试电源轨和所有其它支持电路(检查正常)后,设备重新刷新并恢复使用。  不幸的是,在重新刷新之前没有转储内存,因此“证据”可能被覆盖。  此部件是否存在任何已知问题?

低于80°C 的环境

电源滑轨非常干净。

偶尔写入非程序存储器(错误日志-无)

不是一个担心辐射的环境。

由于没有驱动振荡器,软件未初始化/配置时钟。

除了对程序内存进行杂散写(软件问题)之外,这可能是什么原因?  是否需要浏览?   

谢谢

布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    由于信息有限,很难确定根本原因。 MSP430F2619勘误表 包含功能规范的已知例外。 项目 BCL13和 BCL15可能与您所描述的内容相关,但您需要查看勘误表,以查看这些项目是否与您的设计实际相关。 但是,鉴于此问题仅存在于一台设备上,因此勘误表似乎不太可能影响您的设计。

    谢谢,

    埃文