This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-F2013:MSP-EZ430U 调试接口

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1083630/ez430-f2013-msp-ez430u-debugging-interface

部件号:eZ430-F2013
线程中讨论的其他部件: MSP430F5528MSP-EXP430G2

你好,查普,

我是我客户的客户。

《eZ430-F2013用户指南》讲述    了具有 UART 或不具有 MSP-EZ430U 的4针和6针接头之间的区别。

当客户订购  eZ430-F2013时,它是否能够分配4/6针插头?  

 MSP-EZ430U 4/6引脚插头的部件号是否不同 ?  

谢谢,此致,

约翰尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰尼,

    eZ430-F2013不再受支持,无法订购。 我们已经为仍安装此 EVM-Debugger 的旧客户准备好了工具文件夹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaceh,

    感谢你的回复。  我发现它不再受支持。  

    请问是否还有其他工具可以替代 eZ430-F2013?

    还是建议客户(使用 MSP430F2012TPW)替换 为 MSP-FET 或 MSP-Gang? 

    因为他们担心价格 问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何启动板上的 EZ-FET 都应由 SBW 与此设备配合使用,而不会出现任何问题。基于 MSP430F5528的 EZ-FET 比旧的 EZ-FET 更快。

    如果由于某些特殊原因,设备(F2xx DIP 版本)必须插入 LP 目标板部件,则仅选项为11$ MSP-EXP430G2ET (www.ti.com/.../MSP-EXP430G2ET)。 但他们可以购买任何其他可用的 LP,旧的(不受支持)一个 MSP-EXP430G2 (无 ET)除外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 MSP430调试器产品的更多信息,请参见《MSP 调试器用户指南》。  

    MSP-FET 是功能全面的独立调试器。 正如 zmo soli 提到的,任何 MSP430 Launchpad 都可以对任何 MSP430进行编程。