This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio-MSP:从 MSP430F1232读取代码的方法,以及 CCS 十六进制文件的格式

Guru**** 2528350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1082115/ccstudio-msp-the-method-of-reading-out-code-from-msp430f1232-and-format-in-hex-file-in-ccs

部件号:CCStudio-MSP
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F1232

大家好,团队

  我的客户 拥有 MSP430F1232芯片,并 使用 BSL 引导加载程序对其进行代码编辑器编程。 他想知道有一种方法可以从  MSP430F1232读取代码,并在 CCS 的十六进制文件中格式化。

  他还为此购买  了 MSP430G2午餐垫,但 没有取得任何成功! 可以给我一些建议吗?   期待您的回应!

  非常感谢!

此致,

爱丽丝·白

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,苗,

    请参阅 BSL 脚本编写 者用户指南。 您必须知道 BSL 密码并发送相关命令,才能通过 BSL 从设备读取数据

    https://www.ti.com/lit/ug/slau655g/slau655g.pdf?ts=1646373403256&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMSPBSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

      感谢你的建议。  对于  MSP430F1232,  我们可能会在  BSL 脚本编写者的已弃用文件夹中找到 BSLDemo2。

       我会要求我的客户检查它。感谢您的支持。

     此致,

     爱丽丝·白

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

       祝您度过美好的一天!  

     


    我很抱歉再次打扰你。
    我的客户已经阅读了 BSL 脚本编写者文档,但他对如何通过 Code Composer Studio 而非 BSLDEMO2从芯片读取代码感到困惑。

    例如,我将代码编写器中的编译操作写入芯片 MSP430F1232,它工作正常。
    需要向我的代码中添加什么命令才能使用代码撰写器将十六进制文件从芯片读取到我的 PC? 请您逐步告诉我吗?


    #include <MSP4C.h>
    Int main (无效)
    {   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
       P1DIR |= 0x01;//将 P1.0设置为输出方向
       for (;;)
      {  挥发无符号 int i;//挥发,以防止优化
         P1OUT ^= 0x01;//使用 exclus-OR 切换 P1.0
         I = 10000;//软件延迟
        我要----
         while (i!= 0);
      }
      返回0;
    }
    希望您能做出回应,并非常感谢您!

    此致
    爱丽丝·白

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,苗,

    什么是 BSLDEMO2? 为什么您的客户需要读取十六进制表单设备,如果他们想要十六进制文件, CCS 可以在构建项目时生成此文件。

    请按照以下步骤操作:更改属性窗口中的设置。 他们可以在 输出格式意见中选择十六进制文件格式。