This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5729:eUSCI 帮助

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729, MSP430FR5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1084119/msp430fr5729-eusci-help

部件号:MSP430FR5729

需要帮助了解可订购产品的 eUSCI 端口。  对于 MSP430FR5729,它意味着 IC 有3个串行通信端口? 支持 2个串行通信端口的 MSP430FR5728也会采用相同的逻辑? 最终,我的客户正在寻找具有3个通信的 IC:2个 SPI,1个 UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,TJ,

    eUSCI 有两种类型:A 和 B

    A 型支持 UART,SPI 和 IrDA。
    B 型支持 I2C 和 SPI。

    FR5729具有(2)A 和(1)B
    FR5728具有(1)A 和(1)B

    如果客户正在寻找(3) UART,则两者都不起作用。

    您是否知道他们需要的特定类型的通信接口?