This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:不同部件号的替代解决方案

Guru**** 2914120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1084063/msp430f5419a-substitution-solution-on-different-part-number

部件号:MSP430F5419A

你好,查普,

我是我客户的客户。

由于 缺货,他们将 MSP430F5419AIPZR 用于之前的项目,并将其替换为 MSP430F5419AIZCAT。  

由于 SW 端没有变化,但它们与引脚不兼容,而且它们也面临着 无法重新放置电路板的问题。

如果他们要替换它,是否有一个接插板来桥接它们,或者有更好的解决方案来解决这种情况?

感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰尼,

    我可以看到这很困难。 由于无法重新布置 PCB,因此他们必须考虑某种类型的转换或电路板。  不幸的是,我不知道有一个补丁板可以在这两种封装类型之间进行转换。