This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:关于 MSP430FR 系列汇编器指令的文档在哪里?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1084596/msp430fr2355-where-is-the-documentation-on-assembler-directives-for-msp430fr-family

部件号:MSP430FR2355

我无法在MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南(修订版)中找到位置 i)他们是否提到了有关汇编程序指令的任何内容。  

我知道用于程序存储器和 RAM 的.text 和.data,但正在寻找有关 MSP430/MSP430FR 系列中所有指令的完整文档  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,TICL

    关于 MSP430x 指令集,请参阅4.6指令集用户指南说明。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我是在要求对指令集进行描述。 我要求提供有关汇编程序指令的文档:.text,.data,.cdecls,.retain,.global 等,因为我需要查找一些选项。 它们在用户指南中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 GNU 汇编器,我发现通常的 Linux 文档系统具备我所需要的一切:“info gas”。 对于其他汇编人员,请参阅他们的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 汇编器在 MSP430汇编语言工具(SLAU131U)中有描述。 这是一个参考,而不是一个教程,所以你需要知道你在寻找什么。

    我记得,IAR 汇编器是不同的,但我希望它们有一本类似的手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 正是我所需要的!