This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:无法重置

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1084693/msp430f5529-cannot-reset

部件号:MSP430F5529

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

问题: 启动后无法对某些主板执行重置,客户也尝试对 RST 针脚短路,但仍然失败。

测试如下:

1.选择例外板,下载最简单的程序(主程序只执行“关闭狗+拉入 IO 低+同时”操作),并在使用 IAR 下载程序并执行后正常启动。 但是,系统在 RST 短路后卡住,程序无法执行到 IO 低位置。

2.3.3V 电源正常,通电后1毫秒内高达3.3V,无回路,复位电路为100K+0.1uF 组合。

3. 根据上述程序,在通电时,芯片的核心电压 Vcore 被测量为约1.4 V,约30-50 ms 后,在100 us 范围内上升到1.92 V 左右。 在这种情况下,该程序的第一行无法通过主板的通电来执行;在短 RST 期间,Vcore 电压降至1.4 V,在没有短 RST 的情况下,该芯片仍无法执行程序的第一行。 Vcore 电压的配置在程序中未修改;Vcore 电压在用户指南中明确写入后处于其最低值。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    因此,对于某些设备,在重置或重新启动后,似乎不会运行代码。 事实上,我以前没有遇到过这样的问题。

    我的建议是:  

    1.首先检查硬件设置,请参阅我们的硬件指南

    2.尝试查看在调试模式下发生的情况。 我认为您需要将重置销的盖子更小一些。

    地役权