This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:sdcard 访问

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1084738/msp430fr5994-sdcard-access

部件号:MSP430FR5994
感谢
日本的帮助。 英语
不是我的母语,所以我会用谷歌翻译发布。
我们目前正在使用 MSPEXP-430FR5994开发软件。
我对 SD 卡的访问有疑问。

我目前正在编写一个程序,将二进制文件存储在 SD 卡中。
初始化命令返回 ACK。
此外,还会返回写入命令(CMD24)和读取命令(CMD51)的 ACK。 但是数据令牌(0xFE)
没有响应。

这是一项初步调查,但我已经担心了一个月。
请您支持我吗?

谢谢你。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉
    
    ,输入命令编号时出错。
    写入(cmd24)
    读取(cmd17)
    正确