This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:晶体负载电容和最大吸收电流

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1084489/msp430fg6626-crystal-load-capacitance-and-maximum-sink-current

部件号:MSP430FG6626

为我的键盘项目选择了 MSP430FG6626IPZ。

1.我想通过 MCU 的端口引脚驱动光耦合器,MCU 可以吸收多少电流来驱动光耦合器 LED。

2.如果连接了 ABRACON make 的 AB26T-32.768kHz 晶体,XIN 和 XOUT 上应有多少电容器值?

3.如果连接了 ARACON make 的 ABL-12.000MHZ-B2晶体,XT2OUT 和 XT2IN 上应有多少电容器值?

 

 请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>我想通过 MCU 的端口引脚驱动光耦合器,MCU 可以吸收多少电流来驱动光耦合器 LED

    请检查 UG 和输出上的 PxDS 寄存器,降低的驱动器强度(PxDS.y = 0)为~20mA,输出,全驱动器强度(PxDS.y = 1)为~50mA

    >>如果连接了 ABRACON make 的 AB26T-32.768kHz 晶体,XIN 和 XOUT 上应有多少电容器值?

    >>如果连接了 ARACON make 的 ABL-12.000MHZ-B2晶体,XT2OUT 和 XT2IN 上应有多少电容器值?

    有关    详细信息,请参阅 MSP430 32-kHz 晶体振荡器和 MSP430系统级 ESD 注意事项