This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 血流计量

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6043, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1082502/blood-flow-metering

部件号:MSP430FR6047
“线程: 测试”, “EVM430-FR6043”, “SN74LVC2T45”中讨论的其它部件

大家好,我正在阅读有关 MSP430FR6047的文档以及用于血流计量的评估板,我遇到了一些问题。

第一个问题:是否有任何配置可以将水中的声音速度值更改为血液中的声音速度值? 我在超声波感测设计中心(GUI)中找不到这样的变量。

第二个问题:在哪里可以设置声音在流体(血液)中的移动距离。 您知道要计算流速,我们需要达到声音在流中传播的距离长度。 但在 GUI 中似乎没有任何用于此目的的参数?! 编码件中是否有任何参数? 这一点非常重要,因为该系统可用于测量厚管流量或薄管流量。 因此,管道主体中的声音传输时间会有所不同,这会影响测量。

第三:在 Delta TOF 流量计量公式中也需要压电角的余弦值。

第四:PVC 管水表上的锁模应用报告(sla949)已显示出一项在夹模方法中使用过皮埃兹的实验。 MSP430压电驱动器的输出具有大约2.5伏引脚。 但我们知道,驾驶皮埃兹奥斯主要需要更高的电压。 此测试中是否使用了放大器? 或者,用过的皮埃兹可以用较低的电压来刺激吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好托马斯

    1~3:同样的问题是 ,使用脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙来决定 ADC 何时启动,我们不使用距离和速度。

    4:在这种情况下没有使用放大器,我们 还在 皮埃兹斯和管道之间使用超声波凝胶。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的及时回复。 还有其他一些问题请澄清答案。
    1.是否可以添加一个放大器模块以使电压更高的传感器励磁而不会损坏主板? 它是否需要继电器或模拟开关来防止损坏 IC 的接收器电路? GUI 中应该做些什么改变?
    2. TI 网站已对 EVM430-FR6043进行了阐述:“能够支持直径为15‑mm 至1000 mm 的宽管尺寸”。 但在 GUI (超声波感应设计中心-水模式)中,“脉冲启动和 ADC 捕获(US)之间的间隙”参数可以将3us 作为最小值。 对于 V 传感器配置,此时间大约与1.5毫米的距离成比例。
    哪一项是正确的? 规格中至少规定了15毫米管径的原因是什么? 为了我们的工作,必须测量薄血管。

    Min Pipe SizeMin Pipe Size Based on GUI

    3. GUI 中有一个参数可以输入“声速(以中(米/秒)为单位)”。 但本节不活动。 将主板连接到计算机后,是否会激活此部分,是否可以设置值?

    Sound Velocity in Medium


    4.根据您之前的回答,我们是否可以说用管道压电的角度可以选择为任何所需值,例如45度,63度或30度?

    此致

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    [引用 userid="515056" url="~ë/support/microcontroller/MSP-低功耗微控制器-组/MSP4E/f/MSP-低功耗微控制器-论坛/1082502/血流-计量/4014120#4014120]1。 是否可以添加一个放大器模块来激发电压更高的传感器,而不会对电路板造成损坏? 它是否需要继电器或模拟开关来防止损坏 IC 的接收器电路? GUI 中应该做些什么改变?

    我建议为更高的激励电压添加电压电平偏移,如 EVM430-FR6043板中的激励电压。 您可以选择5V 的 VCC-TX,并使用 SN74LVC2T45作为电平调节器。 加上这些可能会导致温度导致零流量漂移问题。 但是,在您的应用中,温度应在短范围内限制。 这不会造成太多问题。  

    [引用 userid="515056" url="~ë/support/microcontroller/MSP-低功耗微控制器-组/MSP4E/f/MSP-低功耗微控制器-论坛/1082502/血流-计量/4014120#4014120]2. TI 网站已对 EVM430-FR6043进行了阐述:“能够支持直径为15‑mm 至1000 mm 的宽管尺寸”。 但在 GUI (超声波感应设计中心-水模式)中,“脉冲启动和 ADC 捕获(US)之间的间隙”参数可以将3us 作为最小值。 对于 V 传感器配置,此时间大约与1.5毫米的距离成比例。
    哪一项是正确的? 规格中至少规定了15毫米管径的原因是什么? 为了我们的工作,必须测量薄血管。

    两者都是正确的。 在住宅水表中,15mm 通常用作最小管道尺寸。  脉冲开始和 ADC 捕获之间的最小间隙可以设置为3us。 它能够测量传感器之间的1.5毫米距离。 但是,在这样小的管道上实施流量计非常困难。 此外,距离越长,精度越高。 距离如此之小,您需要考虑更多的事情。 我建议您至少使用20us absTOF 进行管道设计。  

    [引用 userid="515056" url="~ë/support/microcontroller/MSP-低功耗微控制器-组/MSP4E/f/MSP-低功耗微控制器-论坛/1082502/血流-计量/4014120#4014120]3。 GUI 中有一个参数可以输入"Sound Velocity in medium (m/sec)"。 但本节不活动。 将主板连接到计算机后,此部分是否会激活,是否可以设置值?

    您需要在软件中启用体积流量校准功能来设置此参数。  

    [引用 userid="515056" url="~ë/support/microcontroller/MSP-低功耗微控制器-组/MSP4E/f/MSP-低功耗微控制器-论坛/1082502/血流-计量/4014120#4014120]4。 根据您之前的回答,我们是否可以说用管道压电的角度可以选择为任何所需的值,例如45度,63度或30度?[/引用]

    是的,角度不受限制。 但是,最好延长传感器之间的距离。  

    此致,

    现金很好