This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:RAM v.闪存访问速度

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1084889/msp430f6779-ram-v-flash-access-speeds

部件号:MSP430F6779

大家好,团队

有关 MSP430F6779和其他 MSP430器件的相对 RAM 和闪存速度的快速问题。

RAM 和闪存的运行速度是否相同? 或者,重新措辞,CPU 的访问时间是否相同?

谢谢,

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好雅各,

    闪存设备的 RAM 和闪存访问时间相同。 写下这些回忆是一个不同的故事。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,贾斯! 你能详细阐述第二点关于给不同记忆写作的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 RAM 和闪存执行程序需要相同数量的 CPU 周期。

    将数据写入 RAM (例如整数)需要几个 CPU 周期,类似于从 RAM 读取数据。

    在注释中写入与 CPU 周期相关的数据。 有特殊的算法,速度与闪存速度本身相关,每个 F5xx/6xx 设备的速度不同。 但是,即使是这样,F5xx/6xx 系列的速度也非常快(与其他一些微控制 器供应商相关)。 启用智能位时使用 F5xx/6xx 块写入将达到300 KByte /s

    从闪存读取数据与从 RAM 读取数据相同,与 CPU 周期数有关。