This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 MSP430 MCU 的锂离子电池充电器解决方案

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085255/li-ion-battery-charger-solution-using-an-msp430-mcu

大家好,我正在尝试使用 MSP430 MCU 设计锂离子电池充电器,如应用报告“https://www.ti.com/lit/an/slaa287a/slaa287a.pdf"”中所述。 但我有一些疑问:

  • 如何确定 PWM 信号的占空比和频率? 在报告中的示例(500mAh,4.2V 锂离子电池)中,直接给出了这些电池的值。
  • 如何为恒定电流(CC)模式的所需输出电流设置电流信号,为恒定电压(CV)模式的输出恒压设置电压信号?
  • 报告中提到了一个用于计算电感器值的公式,但从该公式计算的电感器(L')值与报告中声明的值不匹配。 有人能帮我计算电感器的值吗?
  • 如何计算电容器 C1的值?

  • 电路:    
  • 电感器公式:  

在电感器公式中,如果值是由另一个变量计算的,则该值大约为30.83微米亨利,这与电感器至少需要62微米亨利的说法不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    占空比由电流和电压决定。 以达到此充电曲线。

    2.我认为您需要一个 PID 来控制电流和电压。

    3.不太确定如何计算电感器。 它就像一条降压回路。 很抱歉,这是我所知的。 你可以做更多的寻找工作。