This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:BGA 保留引脚未连接到接地

Guru**** 2583625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1084339/msp430f5438a-bga-reserved-pins-not-connected-to-ground

部件号:MSP430F5438A

您好,

我刚刚在数据表上发现,BGA 封装的保留引脚应连接到地面(“C3,E5,E6,E7,E8, F5,F8,G5,G8,H5, H6,H7,H8已保留,应连接到地面。")

布局过程中错过了这一点-这是否会对设备的操作产生任何影响?

此致,

罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    好问题。  我已经联系了我们的设计团队来了解设计并了解设计是否真正重要。  根据我的经验,确实如此。  让我们看看他们回来了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    感谢您将问题提交给设计团队。  他们是否有机会研究这一问题?

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    我被告知,这13个引脚可能是该封装的额外保留引脚, 因为这些引脚与100引脚封装相同。  另一个帖子提出了相同的问题,albiet,一个不同的 MSP430,但封装情况相同。  因此,这些引脚很可能无法连接任何部件,建议对其接地。  但我怀疑让它们浮动是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    感谢您的更新,非常感谢。

    正如您所说的那样,很可能是可以接受的,但我们将更新布局以确保。

    此致,

    罗布