This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5501:使用相同二进制的不同闪存大小的设备之间的 CRC 校验和是否相等?

Guru**** 2905390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085383/msp430f5501-is-crc-checksum-equal-between-different-flash-size-devices-using-same-binary

部件号:MSP430F5501

大家好,团队

我们正在考虑计算闪存的 CRC 以验证二进制的正常性。
我们将使用两个不同的零件,这些零件的闪存大小不同,但我不确定两个变体之间的 CRC 值是否相同。

如果您有任何疑虑,请告诉我吗?

谢谢,致以诚挚的问候,
朱佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,朱佩

    CRC16模块与数据地址无关。
    如果二进制代码相同,我认为 CRC 值应该相同。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,小东

    感谢您的快速支持!

    最佳