This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:使用 MSP-FET 重置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5962, MSP430FR5964, MSP430FR5994, MSP430FR5992, MSP430FR59941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085681/msp430fr59941-reset-with-msp-fet

部件号:MSP430FR59941
线程中讨论的其他部件:MSP-FETMSP430FR5962MSP430FR5964MSP430FR5994MSP430FR5992

当我将 MSP-FET 连接到 MSP430时,芯片会正确响应低复位脉冲。  芯片将重置并开始执行。  当 MSP-FET 断开时,MSP430将进入重置,但不会消失。  这没什么。  如果芯片卡在重置位置,它会做什么。  

参考文档(MSP430FR5994,MSP430FR59941,MSP430FR5992,MSP430FR5964,MSP430FR5962)
SLASE54D–2016年3月–1月20日修订)几乎没有重置操作的相关信息。  它只是表示复位线应保持在低位至少2uSec。  它没有说明什么电压水平会导致什么操作。

编程文档(SLAU367P–2012年10月–2020年4月修订)说了更多内容,但对复位信号的电子操作没有什么了解。  SFRRPCR 寄存器仍不受运行代码的影响。  (设置为 RST,启用上拉。)

连接 MSP-FET 后,将发生低复位,线路将进入三态(中间值),然后进入高 VCC 级别。

在连接的 MSP-FET 中,低复位后一行将进入2/3 VCC。  该线路具有外部和内部上拉。  (但它不会被 VCC 所使用。)  唯一的另一个外部组件是连接到 GND 的电容器。  那么为什么这条线不会进入 VCC?

MSP430的 RST 系列内部发生了什么情况?

在哪里可以找到复位线路的最小/最大电气值?

在哪里可以找到 RST 线路的电气特性?  (RST 以“VCC”开始,RST 以“VCC”结束。)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 MCU 的状态,您可以在 UG 中参考

    用于 REST 引脚的电压阈值。 您可以在数据表中引用此信息,与 GPIO 相同。