This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2544:生产烧坏

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085412/msp430g2544-production-burn-failed

部件号:MSP430G2544

大家好,团队

以下是一个问题可能需要您的帮助:

1)以下是在刻录过程中使用编程器 MSP430串编程器-自动2.7V 加密狗(板级刻录和刻录夹)构建的平台。

2)燃烧 S/W,Sermac 由客户开发。

3)燃烧过程中的目标电源电压为2.7 V,由编程器提供,燃烧装置的电源关闭。

测试:出现非刻录问题后,尝试从外部电源为主板供电。 但仍然无法燃烧。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    1.系统是否工作正常之前怎么办?

    2.请参阅您的描述,我不知道计算机软件,Gang,PCB 或 MSP430是否有问题

    地役权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eason:

    目前 已有139件未烧问题,总计1000件;

    ,我想知道燃烧过程中是否有特别注意点,通常是不是你能给我一个操作步骤清单?  

    操作是否可能未标准化以导致无燃烧情况,如何删除或验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,PPM 较大。 我认为这是一个计划问题。 可能盖子太大。

    1.检查复位引脚的印刷电路板硬件设置

    2.使用振荡器波形捕捉重置引脚处的波形。 查看信号设置是否在工作中成功。

    地役权