This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2471:RTOS 应用概念

Guru**** 2756695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085741/msp430f2471-rtos-application-concept

部件号:MSP430F2471

您好,
我想在我的应用程序中使用 RTOS。 该应用程序将每1分钟从 ADC 读取50个模拟传感器,并将数据存储在闪存中。 之后,数据必须通过 UART 发送到蓝牙设备。

如何使用 RTOS 来完成此操作? 任何人都可以使用 RTOS 概念来构建想法

谢谢,此致,
马克·史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置任务以执行此操作。 但是,我在这里看不到任何关于 RTOS,中断和计时器的批评。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为没有必要在此 应用程序上使用 RTOS。 请考虑使用简单的计时器和中断 MCU 资源。

    谢谢