This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:持续皮肤检测30秒

Guru**** 2512875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086346/msp430fr2512-continuous-skin-detection-for-30-seconds

部件号:MSP430FR2512
“线程:测试”中讨论的其它部件

尊敬的社区:

我在应用程序中使用此 UC 进行持续皮肤检测30秒。 根据皮肤连续检测的稳定性,我的产品将产生可复发的结果。 皮肤可能干燥或潮湿。  

我想知道如何创建测试用例来验证这一点?  

我的应用不仅仅是短时间内的手指检测。 寻找您的所有宝贵建议。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要测试什么? 我认为,如果接触中断,就会出现中断,而不是“探测”的正常变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tarun,

    我认为这不是您在这里申请的正确部分。 正如 Keith 暗示的那样,电容式触摸外围设备非常适合告诉您您的产品是附着在皮肤上还是从皮肤上脱离;但是,它无法告诉您所附着的产品的绝对电容性变化。 为此,您需要具有高精度 ADC 的产品。  

    现在,如果您只是想知道修补程序是否已被取消,那么这个部分可以做到这一点。 这就像是一种触碰,除了你会寻找一种“负触”。