This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5436A:接通电源时,LF 晶体随机停止

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5436A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086331/msp430f5436a-randomly-lf-crystal-stalled-at-power-up

部件号:MSP430F5436A

您好,

我们使用 MSP430F5436A 和 LF 晶体 CM7V-T1A-12.5pF 实现32.768kHz。

有了一些主板,有时我们在加电时会遇到 LF 晶体停转。 重置或断电后再打开不会发生任何变化。 几个小时后,同一个主板可以正常启动,然后在...之后的第二天停止运行。

阅读文档 sla322d.pdf,在第2.1章中,我可以看到:“因此,如果使用两个相等的电容器,这些电容器的值必须是所需负载电容的两倍。”

因此,如果在 MSP430F5436A 内将 XCAP 配置为12pF,我是否可以认为 CM7V-T1A-12.5pF 是正确的选择,或者我必须使用 CM7V-T1A-7.0pF?

此致,非常感谢您的任何建议

梅希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mich,

    您在 SLAA322中找到的部分将对其进行最佳解释。 您需要匹配 晶体的有效负载电容。 当使用外部电容器时,给出的公式是让您匹配直肠的有效电容。

    现在,MSP430F5436A 中的 XCAP 设置是有效的负载电容等效值。 请参阅下面的数据表片段。 因此,您将使用的设置需要与所挂接的 X 线的有效电容相匹配。 最高设置的典型值为12pF,因此可能有点高或有点低。 您的主板寄生虫也开始发挥作用,请参阅数据表中的注释,因为我们使用的估计值为2pF (通用)。  

    现在,您正在尝试匹配12.5pF 有效负载电容,同时使用12pF 设置。 这足以引起您的问题,特别是考虑到规格的变化和主板寄生虫。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯,

    因此,我是否应该认为“有效负载电容”一词是指2 //电容器的结果?

    很抱歉,我没有看到您的“下面的数据表片段”...

    如果12pF 是12.5pF 晶体的合适选择,我认为0.5pF 不是问题所在。 我还检查了表3所示的 sla322文档中的引用,它们是12.5pF 晶体,但不是12pF,而 msp430F54xxA 不提供 XCAP 的12pF 选项,因此晶体和微控制器设计师错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="46731" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1086331/msp430f5436a-ring-ring-lf-crystal cost-On-Power-Up /4021628#4021628"],所以我是否应该认为“负载”/“电容器”一词是有效的结果?2”

    是的,但这有点反。 您更需要平衡间壁导联所看到的电容以匹配其有效负载电容值。 其阻抗基本上匹配。  

    对丢失的片段表示抱歉。 具体如下:

    有效负载电容的0.5pF 差可能非常显著。 从应用手册中取出方程式,插入12.5而不是12。 您到达时需要24pF 保护罩,而不是22pF 保护罩。 根据主板布局或环境因素,您肯定会遇到与 xtal 启动有关的问题。 MSP430F5436A 器件中的12pF xcal 设置是12pF 有效电容直肠的适当设置。 如果使用12.5pF 间期,则需要使用外部保护罩来正确平衡电路。 有许多不同负载电容值的 Xtals 可供选择。 当设计此零件时,集成的顶盖会放置某些值,以帮助解决我们当时看到的大量 xtals 选择。 当然,您可以使用其他具有不同值的 xtals 来添加外部电容器。