This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 MSP430 MCU 的锂离子电池充电器解决方案

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085925/li-ion-battery-charger-solution-using-an-msp430-mcu

大家好,在应用报告中,“https://www.ti.com/lit/an/slaa287a/slaa287a.pdf",在第5页上提到了电感器(L')的公式。

在替换这些值后,我将使 L 的值为30.83微米亨利,但在报告中 ,所用电感器的值不同。 报告中提供的公式中有什么错误或有什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivesh 您好,

    我现在要研究这个问题。 当我有答案时,我会告诉你。

    此致,

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivesh 您好,

    感谢您的报告。 我们将更新该文档。 请注意,使用较大的电感器值代替 L1是有效的。 因此,为 L1 (62μH)指定的值仍然有效,即使它与计算值(31μH)不匹配。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢,

    埃文