This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311内的电压增强电路,用于 IECEx 兼容性

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086571/msp430fr2311-voltage-enhancement-circuits-within-msp430fr2311-for-iecex-compatibility

部件号:MSP430FR2311

您好,

我需要 TI 提供有关 在 MSP430FR231x 内使用“电压增强电路”的信息或声明。 为了获得 IECEx 认证,我需要有文件证明 MCU 中不包含充电泵或升压 转换 器(用于 NV RAM,FET 等)  或者,如果有电压增强功能,最大电压是多少,电压是否 可以从外部通过针脚/垫接触。

是否可以获得此类信息? 我看了数据表,但我怀疑 MCU 的内部工作原理并不总是公布的。

感谢你的帮助

贾斯汀   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin,

    我建议您与 TI 销售团队联系,询问这些文档。  

    此致,

    现金很好