This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在其中的文档中,我可以找到外设中断的 CCS 部分名称

Guru**** 2534270 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086538/msp430fr2355-in-which-document-can-i-find-ccs-section-name-of-peripheral-interrupts

部件号:MSP430FR2355

我知道,对于系统重置,CCS 具有段名 .reset ,对于 I/O P1-P4,有 .int22到.int25。 但是 ,我在    任何文档中都找不到其它外设的分区名称,这些文档既未在数据表 中提及,也未在《家庭用户指南》中提及。  我仍然可以在 链接器*.cmd 文件中找到这些名称,但最好是它们包含在数据表或用户指南中。  

数据表(第63页)仅提供中断的物理矢量地址(例如 FFFEh)。  有人能帮您指出这些章节名称 的记录位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以在 CCS cmd 文件中找到它。 下面是一个示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。   我也很快就会这样认为。  如果数据表中记录了这些内容,则非常适合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以在数据表中找到这一项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是最初的问题。  数据表列出了绝对引导程序地址,但未列出 CCS 部分名称。  我猜我只会查找链接器文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在查找(1)中断矢量的区段名称? 或者(2)外设寄存器?

    (1)这些条目位于上面显示的.cmd 条目中,例如,USCI_B0中断向量位于“.int49”部分。

    (2)我不认为外围设备寄存器被指定为节名称;它们在"msp430fr2355.cmd"中被定义为绝对符号。 查看您的项目中名为“CCS_BASE”/MSP4E/include 的“包括”文件夹,然后向下滚动。 地址范围在数据表(SLASEC4C)表6-4 (“外围设备”)中给出。  

    如果你给我们一个提示,告诉我们你的方向,我们也许会提供帮助。