This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:UART 例程问题

Guru**** 2756505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086631/msp430f5529-uart-routine-issue

部件号:MSP430F5529

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

UART 传输例行程序如下所示,它将外部 FIFO 存储的数据传输到 MSP430 >传输后存储在何处? 地址是什么?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里看不到任何存储任何内容的代码。 我看到了 UCA0IE:UCRXIE=1的设置,但它是(“/*”)评论的一部分,所以它不是真的。

    如果 正在设置 UCRXIE,我会看到一个 ISR 函数("#pragma vector=USCI_A0_Vector),该函数将 Rx 数据存储在内存中,但我也没有看到 ISR。

    TI 示例 MSP430F55xx_uscia0_UART_01.c 类似。 与您正在做的事情进行比较可能很有用。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO.y3PbPXQlPwKTmMax5Sw__IOGqZri__LATEST