This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:闪烁 MSP-EXP430G2 Launchpad 时出错

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086435/msp-exp430g2-error-flashing-the-msp-exp430g2-launchpad

部件号:MSP-EXP430G2
《线程》中讨论的其他部件:USB-2-MDIOUNIFLASH

大家好,团队

按照 SNLU197 USB-2-MDIO 软件工具用户指南第2.3.1节, 我们的客户 在运行 Flash_MSP430_F5.bat 文件时遇到错误,如以下屏幕截图所示。 我在论坛上搜索了类似的错误,但没有找到。 导致此错误的原因是什么?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个相当旧的工具。 客户是否可以尝试使用 uniflash?