This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:DAC 噪声

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1083305/msp430f5659-dac-noise

部件号:MSP430F5659
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

如果您将 MSP430 DAC 设为一个值,然后测量其输出噪声,预计会有什么结果?  您是否有紫外总 RMS 数字以及噪声密度图(NV/sqrt (Hz))?  我对低频噪音非常感兴趣。

谢谢,

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    请检查数据表中的第52页-第57页是否可以回答您的问题:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5659.pdf

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经检查了数据表-没有为 DAC 指定噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    我找不到更多信息。

    为什么你需要这一段呢? 你遇到了一些问题吗?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 DAC 来控制精确的电流吸收器。  我们注意到电流散热器中有一些噪音,因此我们想知道 DAC 中有多少噪音。  我确信 TI 的某个人已经对其进行了测量,您能否与其他工程师进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了位于~200mV 输出的 DAC 的输出噪声。  我使用了0.1Hz 至100kHz 带宽低噪声放大器电路(具有带通的低噪声运算放大器-共3uV-RMS 噪声层-由我验证)。  在 DAC 输出上,我的电压接近140uV-RMS,但我的系统中可能有一些其他的东西会使其高于实际的 DAC 噪声。  凭借100Hz 的带宽,其接近50uV-RMS,这意味着可能存在明显的1/f 噪声。  无论如何,我只是想分享这些数据。  它听起来很适合12位 DAC,但它对我们当前的接收器应用造成太多噪音,因此我们必须获得更好的外部 DAC。

    谢谢,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    我将检查 TI 中是否有人对这些性能进行了测试,以获得您的测试结果。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    仔细检查后,我们没有测试数据(DAC 中有多少噪音)。

    谢谢!

    此致

    约翰逊