This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:是用于 MSP430F5419AIZCQW 的 MSP430F5419AIZCA

Guru**** 2385740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086232/msp430f5419a-is-msp430f5419aizca-for-msp430f5419aizcqw

部件号:MSP430F5419A

你好,香槟!

客户询问,因为 MSP430F5419AIZCQW 已停产:  

MSP430F5419AIZCA 是否是替换件(MicroStar => nFBGA 封装)的下降?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DJ-NG

    是。nFBGA 是 MicroStar 封装的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能否确认

    -nFBGA 适合 MicroStar 的占地面积?

    -内部芯片/芯片相同(芯片 REV) ?

    巴西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DJ-NG

    -nFBGA 适合 MicroStar 的占地面积?

    nfBGA 封装提供数据表等效的电气性能和数据表等效的热性能。 它提供与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸,并提供引脚到引脚和占地面积的兼容性。 nFBGA 印刷电路板接地模式和模具建议已更新,以获得更好的焊接效果。

    -内部芯片/芯片相同(芯片 REV) ?

    相同的内部芯片/芯片。

    本 nFBGA 包装文档 为参考。

    谢谢!