This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5436A:MSP430F5xx:用于高频部件或 XT1的高频和低频部件的 XT1OFF 位

Guru**** 2529290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086345/msp430f5436a-msp430f5xx-xt1off-bit-for-hf-part-or-hf-and-lf-parts-of-xt1

部件号:MSP430F5436A

您好,

XT1OFF 位(UCSCTL6)是否仅控制 XT1模块的 HF 部分(如 MSP430F2xx 用户指南中指定的那样)?

在 MSP430F5xx 的 SLAU208文档中,如图5-1所示,XT1OFF 位不会显示...,文本中没有指定任何内容...因此,XT1OFF 控制整个 XT1模块时,未清除该位。

此致

梅希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch,

    请参阅《MSP430F5xxx 和 MSP430F6xxx 用户指南》中描述 XT1OFF 位的 USSCSTL6寄存器定义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯,

    我引用了 SLAU208,它是 MSP430F5xxx 的用户指南!

    确切的句子是:

    Xt1关闭。 此位关闭了 XT1。
    0B =如果通过端口选择了 XT1且 XT1未绕过,则 XT1打开
    操作模式。
    1B =如果 XT1未用作 ACLK,MCLK 或 SMCLK 的源,或未用作源,则它关闭
    用作 FLL 操作所需的参考源。

    但从这句话中我不明白它是只转换 HF 还是同时转换 XT1的两个部分。

    XT1off 位在图5-1中未表示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请勿查看 F2xxx UG,因为它与 F5xxx 零件无关。

    从我所指的寄存器定义中可以看到,XTS 位(模式选择)是一个不同的位,可以选择 XT1是 LF 还是 HF 模式。 XT1OFF 位控制着 XT1在状态下是否关闭(也有例外)。 XT1OFF 不依赖于 XTS (模式选择)位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所以,简单地说,我需要将 XT1OFF 设置为0还是设置为1才能使用 XT1的低频晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅以下代码示例,该示例演示了如何为 LTFX 使用设置 XT1。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAcxez5BHwnCco2DhXEd5Q__IOGqZri__LATEST 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会跟着你的推荐,但这是令人惊奇的,因为 XT1OFF =0或 XT1OFF =1我没有发现任何区别...相同的电流消耗,ACLK 的频率相同,XOUT 的交流和直流振幅相同