This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:IrDA 设置/使用,用于基于 IR 的 UART 通信。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085315/msp430fr2111-irda-setup-use-for-ir-based-uart-communication

部件号:MSP430FR2111

大家好,

我目前正在尝试让 IrDA 在我们的 MSP430FR2111微控制器上工作。

下面是我当前在设置 UART 和 IrDA 方面所做的工作

SYSCFG1 |= IREN_1 | IRPSEL_0 | IRMSEL_0 | IRDSSEL_0;
UCA0IRCTL |= UCIREN_1 | UCIRTXCLK_1 | UCIRRXPL_1 | UCIRTXPL2 | UCIRTXPL0;

//配置 eUSCI_A UART 模块
UCA0CTLW0 = UCSWRST | UCSSEL__SMCLK;//重置 eUSCI
//将 SMCLK 设置为 BRCLK 源

UCA0BRW = 0x0009;// UCABR1 = 0,UCABR0 = 1
UCA0MCTLW = 0xF701;// UCBRSx = 0x4A,UCBRFx = 1,UCOS16 = 1
UCA0CTLW0 &=~UCSWRST;//释放 eUSCI_A UART 模块以运行
UCA0IE = UCRXIE;//启用 eUSCI_A RX 中断

TB0CTL |= TBSSEL__SMCLK | MC__UP | ID__1;       // SMCLK,向上模式,输入除以1

根据我的理解,应该启用 IrDA 编码器/解码器,并将 UART 设置为刚好低于115200波特。 但是,当我们运行代码时,我们无法从 UART 引脚中传输任何内容。

我找不到关于如何使用/设置 IrDA 的任何示例。

使用 MSP430使此 IrDA 模式运行的任何帮助都将是极好的。