This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-GCC-opensource:gdb 命令异常

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430-GCC-OPENSOURCE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1083285/msp430-gcc-opensource-gdb-command-exception

部件号:MSP430-GCC-opensource

我正在尝试让 MSP430-GCC-opensource GDB 调试器与 CLion 一起工作。  我有构建和链接,但 我从 CLion 获得了这一 GDB 命令例外,CLion 可能源自 MSP430 GDB:`当前上下文中没有符号“启动”。`

我在`ë/Users/username/ti/MSP430-gcc/bin/MSP430-elf-gdb-py`使用支持 Python 的 GDB

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在尝试追踪熟悉 CLion 和 GDB 的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么你是从源头建造的...

    缺少命令行和 gdb 命令等内容。 希望您有一些东西可以让 gdb 与之通信,gdb 连接到目标,.out 文件的格式为 elf 格式,带有符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,丹尼斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从源头构建?  我不知道你的意思。  我没有尝试重建 MSP430-GCC-opensource 项目。  我正在尝试使用它提供的 gcc 和 gdb 接口来使用 CLion IDE 构建和调试 MSP430项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说“我要建立并联系它”。 当时提到的唯一一点是海湾合作委员会,所以我不得不假设你是从源头上建造它。 您似乎是指您的 MSP430代码。

    这似乎是一个 CLion 问题,因此您应该咨询其开发商或其支持论坛。 他们更有可能以前看到过类似的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,pcpro178,

    我已经听过你的声音几天了,所以我假设你能解决你的问题。
    我将此帖子标记为已解决。 如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并以更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。