This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPBSL:用于 Linux 的 BSLDEMO

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2417, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1087028/mspbsl-bsldemo-for-linux

部件号:MSPBSL
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F2417

您好,Team,

我的客户想知道我们是否拥有 用于 Linux 的 BSLDEMO02.exe?  

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

    从 Linux 下载 BSL-Scripter。 BSL-Scripter 下载内容附带了传统的 BSLDEMO (光标预指向支持旧设备的 BSL-scripter)。 我不确定 BSLDEMO 是否可用于 Linux,但如果它是在用于 Linux 的 BSL 脚本程序包内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯,

    很  遗憾,上述的 BSLDEMO 在 Linux 上不可用。 因此,我正在寻找一种使用 BSL 火箭对我的 MSP430F2417进行编程的替代解决方案。 有什么建议?

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

    您是否尝试使用 UNIFLASH ? 它现在支持 MSP BSL。 否则,我们会在上面链接的 MSPBSL 页面上找到一些嵌入式 Linux 解决方案。 但这将是 MSP 与您的 Linux 主机之间的直接连接(无 BSL Rocket)。