This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:闪存编程 VPE 位所需的电源电压冲突

Guru**** 2927710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086962/msp430f5437a-violation-of-supply-voltage-needed-for-flash-programming-vpe-bit

部件号:MSP430F5437A

您好,

关于电压编程错误位,能否告诉我以下短语“电源电压的重大变化”,电源电压的变化有多少被视为“重大”变化。

此致

拉克什米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我在查看 UG,数据表和勘误表后找不到任何内容。

    我想知道您是否遇到了 VPE 位设置的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想监控 VPE 位以查看闪存操作期间是否有电压变化。

    我可以在 TI 的一份文档“调试 MSP430系列微控制器上的闪存问题”中看到有关 VPE 位的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的问题的答案,但可以使用边缘读取来检查闪存写入的所有内容是否都正常。 出现问题闪烁后,常规校验/CCRC 可以通过,但边缘读取应该失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解边际读取,但我想了解更多有关 VPE 位(下面以黄色突出显示)的信息,这也是闪存控制器中的一个部分,就像边际读取一样。 如果 我能在 FCTL4寄存器中找到有关此特定位的更多文档/解释,请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我也不知道你的答案。 因为这是一台相当旧的设备,我无法从内部获得任何帮助。

    根据我的经验,当客户使用闪存写入来保存数据或引导加载程序时,我没有遇到任何客户遇到此问题。

    我建议您在系统运行时注意这一点,因为当您的电源可能有一些噪音时。