This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:文档中缺少 PxSELx 寄存器设置

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1087194/msp430fr5994-the-pxselx-register-settings-are-missing-from-the-documentation

部件号:MSP430FR5994

在 MSP430FR599x 的 SLAU367P 用户手册中,我找不到 PxSELx 寄存器的备用端口功能分配。  我需要在某些端口引脚上启用 UART 和/或 ADC 功能。

请给出建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不在用户指南中,该指南涵盖了许多不同的部分,而是在设备数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,它位于 SLASE54D 第9.13节。  分块展开。  如果这是第7.2节的“属性”,那会很好,但我很挑剔。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,因为差分设备将具有差引脚分配。 它将被放入数据表中。 希望您接受它。