This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:MSP-FET MSP-TS430PM64D CCSv11连接到目标时出错:未知设备

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430F2418, MSP-TS430PM64D, MSP-FET, MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085351/msp430f2418-msp-fet-msp-ts430pm64d-ccsv11-error-connecting-to-the-target-unknown-device

部件号:MSP430F2418
线程中讨论的其他部件:MSP430FR4133MSP-TS430PM64DMSP-FETMSP430FR2033

我可以在主板上安装了 MSP430FR4133的情况下运行简单的闪烁 LED 程序,但是,我不能重复 MSP430F2418示例项目。  我已经尝试过2418的多个样本,CCS 每次返回时出现连接错误:未知设备。

在 MSP-TS430PM64D 板上使用 JTAG 跳线。

来自 MSP-FET 的3.3V 正常。

赢取10台 HP Z 系列笔记本电脑。  

已尝试重新启动 CCS,笔记本电脑,MSP-FET。  没有改进。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:MSP430FR2033工作正常。   

    CCS  版本:11.1.0.00011。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是 MSP-FET 与目标设备问题之间的连接。

    检查 MSP430F2418MSP-TS430PM64 的产品页面,以用于 F2418。 MSP-TS430PM64D 板用于 FR4133设备。

    因此,请检查这两块插座板的规格,可能需要使用 MSP-TS430PM64 Baord 进行 F2418调试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我会检查这个!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,我的 M64已到达,我的2418现在工作良好。  再次感谢!