This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-F2013:数据采集

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, MSP430F2013, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1085722/ez430-f2013-data-acquisition

部件号:eZ430-F2013
线程中讨论的其他部件:INA333MSP430F2013USB2ANY

大家好,团队

我们希望您能在下面就我们客户的咨询提供帮助。

我使用的是 EZ430f2013开发 USB (已经很旧了)。 我正在尝试搜索通过 USB 连接时可以直接将数据从主板提取到计算机的示例(我尝试将我的问题分成几个部分,试图在这些部分中找到如何首先启用 SPI,然后传输数据,但我找不到任何东西 超越 SPI 初始化)(我在编程和调试 MCU 方面是相当新的,所以如果我要跳过一个愚蠢的问题,请原谅我)。 我能够初始化 ADC (SD16),但要确认它是否确实有效,我必须查看数据,这就是问题所在(缺乏知识)。 我希望任何人都能就此提供某种指导。 我正在尝试从桥接电路转换 INA333的放大输出。

无论如何,这是我所想到的处理 EZ430F2013的过程,1)将模拟电压从 INA333导入 MSP430F2013目标板的任何输入>2)设置 SD16进行转换>3) 通过 USB 接口获取从 ADC 到计算机的转换数据(这是我不知道如何操作的部分)

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为您应该使用 UART 将数据从 F2013传输到计算机。 下面是示意图,我可以从用户指南中找到。 请仔细检查。  

    地役权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    根据我们的客户,

    感谢您提供原理图,但这里的问题在于在实验室中实现这一点。 我无法找到任何代码或使用 ez430f2013直接实现此目标的示例。 由于 MSP430F2013具有 USI 接口的独立功能,但要开发一个项目,我必须从 eZ430中获取数据(我正在尝试构建一个独立系统(这意味着我将 INA333的输出直接连接到目标板上的模拟引脚),以进一步测试电路。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我认为您需要一个新的编程器(如 EZ-FET),您可以应用 MSP430G2x LaunchPad 套件。 它具有 SBW 接口和 USB 到 UART 通道。

    否则,您可以购买 USB 到 UART 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    以下是我们客户的回应:

    感谢您推荐新的启动板套件,但由于每个地方都缺货,我不得不使用您推荐的 USB 到 UART 工具(但我的问题是 MSP430F2013不支持 UART 接口)

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。 这是我的错误。  我认为有两种解决方案。

    1.使用软件 UART。 如果您只使用计时器发送数据,则 CPU 频率要求较低。

    2.使用其他工具(如 USB2ANY)将 I2C 或 SPI 转换为 USB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    根据我们的客户,

    我搜索了 USB2ANY 组件,并找到了这个“”> www.adafruit.com/.../2264" ,它被称为 Adafruit FT232H 断路器,因为这是一个更便宜的选择。 我的问题是这是否适用于 MSP430F2013? 还有一个问题:我成功地设置了 SD16并使用断点读取表达式,但是否可以只使用 EZ430F2013电路板读取终端中的值? 因为我是新编程的人。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是这一个:USB2ANY。 但是,您无法自动保存“获取数据”。 我的意思是,你可以用它来通过 kickick 读取一些数据。 如果您想在不运行的情况下继续读取数据,它可能不支持它。

    2.是的,如果使用 I2C 主控制器或 SPI 主控制器,您只需保留 ADC 采样并将结果放入 SPI/I2C 缓冲器。