This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IEC60730:如何验证 IEC60730在 MSP430上是否工作?

Guru**** 2576845 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086853/iec60730-how-can-i-verify-iec60730-is-work-on-msp430

《线程》中讨论的其他部件:MSP430F5529

亲爱的各位,

我在 MSP430F5529上包括 IEC60730库,并在 TI-RTOS 上运行。

现在我想验证所有 IEC60730是否都正常工作。

如何模拟错误案例以验证功能(例如 IEC60730_clock _fail_test,IEC60730_CPU_test,IEC60730_March test,IEC60730_PC_test 等) 可以检测。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难。 因为输入是硬件外围设备。

    1.如果您想使硬件外围设备异常,请尝试使其在超规格条件下工作,并等待一段时间,如过压或过热

    2.另一种方法是更改软件以查看其性能以模拟 MCU 异常时软件将采取的措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    第二种方法是更改软件。 这意味着修改 IEC60730库代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这就是我的意思。 如果您想全面测试 IEC60730,我建议您选择解决方案一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    谢谢你的回复。 我还有另一个问题。

    如果我使用 TI IEC60730库,这意味着我们的软件(产品)遵循 UL1998?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎是肯定的。 您可以在文档中找到更多详细信息:

    www.ti.com/.../spny005.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    感谢你的回复。

    我将研究这份文件。