This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5171:CCS 内存浏览器问题

Guru**** 2768765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1086481/msp430f5171-ccs-memory-browser-problems

部件号:MSP430F5171
“线程:MSP-FET”中讨论的其它部件

在 CCS 中,使用 MSP-FET 进行调试,在找到变量,其地址和值后,转到内存浏览器。

调试期间值发生变化时为红色。

现在我不能。

为什么新版本(我的是 11.1.0.00011)不允许这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供更多详细信息(用例)? 该问题的屏幕截图也会有所帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    media4是定义为 long 的变量;内存始终从零开始;一旦显示位置和值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为“media4”在“内存浏览器”视图中没有得到正确的解析。 如果您将其添加到表达式视图中。它是否显示正确的值? media4是局部变量还是全局变量?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,添加到“表达式”字段中,它显示为所有其他变量。  

    media4是一个全局变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在内存浏览器中输入“media4”只是到值“media4”的地址。 要跳至变量的实际地址位置,请使用“&media4”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Ki,编写&media4,显示其地址和值。

    谢谢你的帮助,祝你一切顺利