This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:使用微软的 MSP-FET 和 Visual Studio 代码进行 MSP430F2619开发

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619, MSP-FET, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088248/msp430f2619-msp430f2619-development-using-msp-fet-and-visual-studio-code-from-microsoft

部件号:MSP430F2619
《线程》中讨论的其他部件: MSP-FETENERGIA

您好,

我正在使用 MSP430F2619器件启动一个新项目。

为了在目标上进行调试,我们购买了德州仪器(TI) MSP-FET。

关于 IDE,与之前基于 Infineon 处理器(XMC4700)的项目一样,使用的 IDE 是/是 Visual Studio 代码,我们只希望保留一个 IDE,因此不在 Code Composer Studio 上开发。

我想知道是否有一些准则。 我们的主要问题是如何使用 MSP-FET Inside Visual Studio 代码。 你有什么建议吗? 有可能吗?

非常感谢。

此致,

马蒂厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅此而已……

    visualgdb.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答

    但我所说的是 Visual Studio 代码,而不是 Visual Studio。

    您是否有关于 Visual Studio Code IDE 的任何信息?

    请提前感谢

    马蒂厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以自行搜索。 以前我只发现了这个……

    http://minkbot.blogspot.com/2019/03/vscode-and-msp430-debugging.html

    F2xx 是一个古老的家族,由 MSPDebug (Daniel Beer)提供支持。

    还有用于 VS 代码的 PlatformIO,但我不确定是否支持断点调试。 我猜这是一种像 Energia 的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    这似乎是我正在寻找的,我将要看看。

    此致

    马蒂厄