This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:MSP430FR5969-SP QML Q或V是否已列出?

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089176/msp430fr5969-sp-is-msp430fr5969-sp-qml-q-or-v-listed

部件号:MSP430FR5969-SP

MSP430FR5969-SP QML Q或V是否已列出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ben,

    我正在为您检查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    根据文档 《了解Hi-Rel额定组件的质量级别》第3页,-SP将使其成为V类器件。

    以下是其他感兴趣的链接:

    QML流矩阵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    我想对我的上述答复作出更正。  我正在获取有关FR5969-SP的更新信息,因为此器件不完全符合TI的-SP标准资格。 有关详细信息,您需要联系您当地的销售办事处并请求此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dennis,您能为 南加州/洛杉矶地区提供销售办事处POC吗?