This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:TI's是否可以使用RTOS?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089179/msp430fr5994-ti-s-position-to-use-rtos-or-not

部件号:MSP430FR5994

我希望熟悉TI在RTOS上的立场的人能够回答一个一般性问题,即为什么TI“强烈建议在MSP430上使用无RTOS”。   请参阅MSP430开发指南SLAU840A–2020年10月–2021年5月修订,第18页。   我确实看到一个小型的RTOS生态系统可用,正如您所期望的,有两个关于此主题的阵营。  对于我的应用,我倾向于将这些微控制器视为固件器件(非常类似于FPGA),因此没有RTOS,但我仍然对TI担任此职位的原因感到好奇。    当然,无论原因是什么,我都需要裸机调度程序,但我认为光靠这一点并不能证明RTOS是合理的。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无RTOS"的奇怪连字符使我认为这不是不使用RTOS的建议,而是使用所谓的无RTOS。 这似乎至少在其他 设备上是一件事

    使用RTOS可能很棘手,因为它需要RAM资源,而这在许多MSP430上是稀缺的。 我只尝试过使用FRAM部件,在该部件中,我可以将部分FRAM作为堆进行使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NO-RTOS基本上只是RTOS驱动程序,没有任务计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    MSP430产品在片上执行RTOS的资源通常有限。  无论它是无RTOS还是FreeRTOS。  

    此致,

    现金Hao