This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:低频振荡器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089195/msp430fr5994-low-frequency-oscillators

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5994

在用户指南的第94页中,VLOCLK是"内部超低功耗低频振荡器,典型频率为10-kHz "。 此频率是否有实际值? 还是这个振荡器不精确到"10 kHz"的粗略标准?

在一个略相关的注释中,在同一页上,该说明指出LFXTCLK是一个"低频振荡器,可与低频3.2768万-Hz晶体,标准晶体,谐振器或50 kHz或以下范围的外部时钟源配合使用。 在旁路模式下,可使用外部方波信号驱动LFxTCLK。" 此3.2768万 Hz晶振是嵌入在MSP-EXP430FR5994开发板中,还是外部组件? 它在示例代码中的使用频率非常高,但有时被描述为它自己的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VLO规格在数据表(SLASE54C)表5-7:频率+/- 50 % 中提供。 这对某些事情来说是足够的,但对其他事情来说则是很差的。

    Launchpad有一个32kHz晶体(Q1)连接到LFXT引脚。 如果你自己建造自己的电路板,你就有责任提供它。