This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:它是否附带预编程寄存器?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088843/msp430f5249-does-it-come-with-pre-programmed-registers

部件号:MSP430F5249

 某些MSP430系列附带了校准寄存器,这些寄存器已在出厂时预先编程。 但MSP430F5249文档并未说明 这一点。 一些MSP430文档

为要实施的最终产品提供内置校准方法,以在寄存器中获得正确的值。      

 

 MSP430F5249是否附带了用于数字振荡器的预编程寄存器? 还是客户必须自己做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lauren:

    从编程的角度来看,没有任何内容预编程到该设备中。 我们确实在TLV中提供了一些ADC和Vref校准值,客户可以利用这些值从MCU的模拟组件中获得更好的准确度。  

    设备以默认的1MHz启动,并且由客户通过其应用程序将频率更改为其他值。 我们有几个代码示例,展示了如何为此设备设置各种时钟方案: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADedPNxhIJhYwRnVSoxFHw__IOGqZri__LATEST 

    请在数据表中观察电压电平,VCORE电平和设备可以运行的频率的相关性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Jace!