This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:连接到USB连接器时,MSP-EXP430FR5994开发板的VCC

Guru**** 2389930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089163/msp430fr5994-vcc-of-msp-exp430fr5994-development-board-when-connected-to-usb-connector

部件号:MSP430FR5994

MSP-EXP430FR5994板 可以通过USB电缆连接到计算机。 我没有找到任何关于它是在3.3V还是5V上运行的文档。 我之所以问这个问题是因为我正在使用ADC,而且由于明显的原因,我不希望输入电压用于电路板的电压。